Aprendiz Eletromecânico
Cajamar, BR
APRENDIZ SENAI | CURSO TÉCNICO DE ELETROMECANICA
Sabe o projeto de aprendizagem da SKF em parceria com o Senai? Chegou o momento de se inscrever!
O processo seletivo para o time de jovens aprendizes da SKF de 2025, irá começar! As vagas são destinadas para estudantes do curso TÉCNICO DE ELETROMECANICA.
Se você conhece algum jovem, com os requisitos abaixo, que busca por sua primeira experiência profissional e está dentro de todos os nossos valores, não deixe compartilhar essa grande oportunidade.
Atenção aos requisitos:
- Ter entre 17 a 20 anos
- Ter concluído o Ensino Fundamental (necessário comprovação com Histórico)
- Disponibilidade para fazer o curso do Senai na unidade de Santana de Parnaíba/SP
- Cursos anteriores relacionados a área será um diferencial
- E não pode faltar muitaaa vontade de fazer parte do Time e aprender.
ATENÇÃO: Incrições até 24/09/2024
Ahhh e não esqueça, além da inscrição no processo seletivo no portal SKF, o jovem precisa realizar também sua inscrição no site do Senai.
Inscreva-se no SENAI: https://gpsonline.sesisenaisp.org.br/WebForms/Inscricoes/CadastrarInscritoTecnicoAE.aspx?Esco=135&Turno=1&Curso=98688&TipoTurno=&Dias=0&Plano=339