Apply now »

Coordenador de Produção

Requisition ID:  22081
Job Category:  Manufacturing
Career level:  Professional
Contract type:  Permanent
Location: 

Cajamar, BR

Coordenador de Produção

Buscamos um profissional apaixonado por resolver problemas, que demonstre entusiasmo e proatividade na identificação e resolução de desafios. Com excelente capacidade de comunicação, capaz de se expressar claramente e ouvir ativamente. Que possua uma forte capacidade analítica para analisar dados e situações complexas, tomando decisões informadas. Que tenha foco constante em melhorias contínuas, implementando práticas para otimizar processos e reduzir custos. Além disso, que saiba pedir ajuda e escalonar problemas quando necessário, colaborando eficazmente com outros departamentos e níveis hierárquicos.

Principais responsabilidades

  • Assegurar o cumprimento das metas e objetivos da Companhia, gerenciando de acordo com a visão e os valores da SKF, baseando-se em lucro, qualidade, inovação e rapidez.
  • Atuar como mediador entre a Companhia e os Colaboradores, informando de forma clara e eficaz as metas e os objetivos da produção, bem como as diretrizes a serem seguidas.
  • Incentivar, motivar e coordenar a aplicação dos treinamentos aos colaboradores de acordo com o PDI e a Grade de Treinamento, delegando tarefas diárias aos subordinados.
  • Controlar os custos da área e apoiar os times de manutenção na execução de manutenções corretivas, planejadas e preditivas, incentivando e participando das atividades para redução do tempo de preparação.
  • Assegurar a qualidade dos produtos entregues, controlando o custo da Qualidade, reduzindo a sucata e as não conformidades nas auditorias de qualidade, definindo e implantando ações corretivas em relação aos desvios encontrados.
  • Manter o processo sob controle, seguindo as indicações do PCC, evitando peças fora de processo, analisando o programa de entrega com o Supply Chain/Planejamento e buscando alternativas se necessário, garantindo o fluxo dos canais de produção, ordem e limpeza da área produtiva.
  • Manter máquinas, equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, utilizando e coordenando pré-preparações ou retrabalhos quando necessário. Requisitar, analisar e aprovar requisições de compra ou despesas.
  • Acompanhar Novos Produtos juntamente com engenharia.
  • Promover a interação com todos os departamentos da empresa, buscando desta forma o foco no resultado do negócio.

Requisitos e conhecimentos

  • Superior completo
  • Experiência com processo produtivo e gestão de pessoas
  • Inglês avançado / fluente

Local de atuação: Cajamar

Formato: Presencial

 

About SKF

SKF has been around for more than a century and today we are one of the world’s largest global suppliers of bearings and supporting solutions for rotating equipment. With more than 40,000 employees in around 130 countries, we are truly global. Our products are found everywhere in society. In fact, wherever there is movement, SKF’s solutions might be at work. This means that we are an important part of the everyday lives of people and companies around the world. See more, at www.skf.com.

Apply now »