Apply now »

Maintenance & Reliability Engineer

Requisition ID:  21649
Job Category:  Manufacturing
Career level:  Professional
Contract type:  Permanent
Location: 

Guadalupe, Nuevo Leon, MX

  • Nombre del Puesto: Reliability Engineer
  • Departamento: Mantenimiento
  • Jefe Inmediato: Maintenance & Projects Chief

 

Requerimientos  
Educación 1. Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Industrial y de Sistemas o afín
Entrenamiento Requerido 1. Electrónica
2. Controles Lógicos Programables
3. Controles Numéricos Computarizados
4. Controles de Velocidad
5. Electrónica Lógica
6. Manejo de Instrumentos de Medición
7. 5S
8. Manejo de herramientas de análisis de fallas
9. Normas de calidad, Seguridad y medio ambiente
10. World Class
11. Mantenimiento de Robots
Competencias 1. Apego a Normas
2. Comunicación Efectiva
3. Control de Procesos-Ejecución
4. Liderazgo-Supervisión de Procesos
5. Responsabilidad
6. Solución de Problemas-Desarrolla Alternativas
7. Toma de Decisiones-Tácticas u Operativas
   
Experiencia 1 o 2 años en puestos similares
   

 

 

Objetivos del Puesto

  • Cumplir con los requerimientos legales de seguridad, higiene y medio ambiente, aplicables a las actividades, procesos y servicios de KAYDON S DE RL DE CV, así como lo establecido en el sistema de calidad ISO 9001, y sistemas de seguridad y medio ambiente (ISO 14001 y OHSAS 18001 e ISO 50001).
  • Llevar a cabo un manejo adecuado de los registros del departamento KPI actualizados en el sistema eMaint, generación de reportes, cuidado de la información, así como la correcta capacitación de los operadores en los Mantenimientos Autónomos y en las tareas asignadas.
  • Desarrollar los planes de Mantenimiento Autónomo y capacitar al personal operario para que pueda desarrollarlos de manera efectiva, también es responsable de proporcionar las herramientas necesarias para su ejecución.
  • Mantener monitoreado los dispositivos de CoMo instalados en la planta para verificar el buen desempeño de los equipos donde están instalados. Incrementar la cantidad de dispositivos CoMo instalados en planta como sea necesario para llegar a ser una planta 100% Predictiva.
  • Mantener las áreas asignadas de Mantenimiento en niveles óptimos de 5S y certificados.
  • Apoyar 100% en la obtención de la certificación en nuestro sistema de Producción SKF Fase 2.
  • Mantener el almacén de refacciones de Mantenimiento ordenado, inventariado y con los niveles de Máximo y Mínimo adecuados de acuerdo con el estudio de criticidad establecido.
  • Mantener los niveles de aceite tanto de lubricación e hidráulicos necesarios para las maquinarias disponibles en el almacén y disponibles en todo momento.

IT Applications

  • Sistemas SKF: MICROSOFT OFFICE, +Orden, Revolution, Go Plan, Paperless Art3mis, XA-Citrix, Ariba, eMaint

About SKF

SKF has been around for more than a century and today we are one of the world’s largest global suppliers of bearings and supporting solutions for rotating equipment. With more than 40,000 employees in around 130 countries, we are truly global. Our products are found everywhere in society. In fact, wherever there is movement, SKF’s solutions might be at work. This means that we are an important part of the everyday lives of people and companies around the world. See more, at www.skf.com.

Apply now »